Other Parts Discussed in Thread: TLV3601-Q1, TLV3602, TLV3601
器件型号: TLV3602
Thread 中讨论的其他器件: TLV3601、TLV3601-Q1
尊敬的团队:
我的客户正在寻找高速比较器。
要求如下:
电源 1.8V~3.3V
输入信号频率≥200MHz
3.低端到端传输延迟
4.单输入或双输入、输出
5 RoHS、工业级/汽车级
我向它们推荐 TLV3602 和 TLV3601。
客户在这里有一个问题、该系列产品能否满足客户的 100MHz、0dB 正弦波输入信号? TI 以前是否对这种情况进行了仿真?
谢谢你