This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3602:关于选择 tlv360x 的咨询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601-Q1, TLV3602, TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585737/tlv3602-consultation-on-the-selection-of-tlv360x

器件型号: TLV3602
Thread 中讨论的其他器件: TLV3601、TLV3601-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在寻找高速比较器。
要求如下:
电源 1.8V~3.3V
输入信号频率≥200MHz
3.低端到端传输延迟
4.单输入或双输入、输出
5 RoHS、工业级/汽车级

我向它们推荐 TLV3602 和 TLV3601。

客户在这里有一个问题、该系列产品能否满足客户的 100MHz、0dB 正弦波输入信号? TI 以前是否对这种情况进行了仿真?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne、

    TLV3601 应该能够处理 200MHz。 额定“切换“频率为 325MHz。

    任何更快的速度、输出都必须为差分输出 (LVDS、RSPECL 或 CML)、因为 TLV3601/2/3 系列的输出速度最快、具有推挽单端输出。

    0dBm 约为 600mVp-p、足以获得最快的速度。

    TLV3601-Q1 是汽车版本。 全部为 RoHS。

    最小电压为 2.4V、不符合 1.8V 最小电源电压要求。 我们的高速器件都不能在 1.8V 电压下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    大家好、客户使用 TLV3601 进行仿真、信号源是 100M 正弦波、VCM = 0 和 Vpp = 1V。 增加了 200K Ω 的迟滞电阻器、但影响不是 good.e2e.ti.com/.../sim.mp4

    将频率降低到 10M 也不好、边缘会出现过冲。

    请帮助优化它,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。  请分享原理图。  您提到的 VCM=0V、这意味着将其中一个输入接地。  在这种情况下、不建议如您所示驱动另一个引脚+/–500mV (1Vpp)。  所有输入均应高于 GND。

    Chuck