This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:LM2901BWRTERQ1 的 2 电源配置

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590006/lm2901b-q1-2-supply-configuration-for-lm2901bwrterq1

器件型号: LM2901B-Q1

对于双电源配置、LM2901BWRTERQ1 是否可在 Vcc =+5V 和“GND"引“引脚=–5V 的情况下使用、如图所示? 用作负电压信号比较器。 输出可以拉高至 3.3V 或拉至 V-=–5V。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    是的。 只需记住、输出将拉低至–5、而不是系统接地。 看起来您有钳位。

    LM319-N 可能更好、因为这正是它设计的双电源应用类型。 它具有一个“悬空“输出晶体管、可输出以接地为基准的逻辑电平。 请注意、输入范围非常有限。

    我们还有 TLV1872、它具有独立的输出电源、但 它是一个推挽输出、因此输出不能连接在一起。

    但是、您可以使用 TLV1872 并 将缓冲器替换为或门、因为输出将是 3.3V 逻辑。