This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239-N:如何处理未使用的比较器输入的差异

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590179/lm239-n-difference-in-how-to-handle-unused-comparator-input

部件号: LM239-N

您好的团队、

我使用的是 LM239N。 为了处理未使用的通道、我查看了这份应用手册。
www.ti.com/.../snoaa35f.pdf

VCC 为+15V。 您能告诉我以下两个选项的优点和缺点吗?

image.png

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hiromu

    左侧电路上拉正输入、以强制输出为高电平。 从技术上讲、这违反了输入范围、但由于未使用通道、这没有任何损害。

    右侧电路依靠*从输入引脚流向接地的偏置电流在 10M 电阻器两端生成电压以提供输入差分。

    负输入端为 3nA * 10M =+30mV、这会将输出设置为低电平。 交换电阻器会将输出设置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    每种电路有哪些优势? 我们想确定应选择哪种方案。

    此致、
    Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧电路简化了 BOM、即使对于不知道 LMx39 输入的模拟特性的用户也更容易理解。 没有合适电路的专业。