Other Parts Discussed in Thread: AMC0311S, AMC1351-Q1
部件号: AMC0311S
主题中讨论的其他器件: AMC1351-Q1
团队、
您可以帮助说明一下具有 ADuM4195-1 器件的 P2P 兼容器件吗? 看起来 AMC0311S 并不是完全相同的器件、对吧?
这是 ADuM4195 当前布局的放置方式。 谢谢。
t
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC0311S, AMC1351-Q1
部件号: AMC0311S
主题中讨论的其他器件: AMC1351-Q1
团队、
您可以帮助说明一下具有 ADuM4195-1 器件的 P2P 兼容器件吗? 看起来 AMC0311S 并不是完全相同的器件、对吧?
这是 ADuM4195 当前布局的放置方式。 谢谢。
t
您好 Brian、
为了补充 Jiri、我附上了 AMC0311S/R 与 ADUM4195 的比较表、希望能提供有关差异的更多信息
您是正确的、两个设备在功能上都不兼容、 ****** (编辑)*****
您可以减小输入电压范围以匹配 AMC0311S、但会损失 ADuM4195-1 满量程范围的一半。
此外、我们还有 AMC1351-Q1、其输入范围与 ADuM4195-1 类似、但 ADuM4195-1 的增益为 0.4V/V、而不是 1V/V。
你好 Brian、这是一个措辞问题。 在我看来,这些器件在功能上是相同的 — 它们是使用 Δ — Σ 调制穿过隔离栅的隔离式放大器。 这两个部分都跨隔离层传输模拟信号。
不同之处是规格(例如输入和输出电压范围)。 这意味着这些器件不具有引脚对引脚 (P2P) 兼容性。
工程师 需要稍微修改硬件 (或软件) 。 如果没有完整的电路图、我无法判断影响。
请注意、您在公共 e2e 论坛上提问。 避免在此处发布敏感的客户信息。