This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:LMH13000 Iout 上升时间

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588728/lmh13000-lmh13000-iout-rise-time

器件型号: LMH13000

您好、  

我们使用 TI 开发板进行测试。连接方法如下所示。

电流上升时间较慢。在 50MHz 输入频率下、无法关断电流。

为什么电流上升时间较慢? 这是什么原因?

谢谢。

image.png

 

黄色:LVDS P;蓝色:电流 eefc1d7313d47c5c7007a0e3e26ab13b.png

630a46c221eecc6c1c85f8a9bb31af4b.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您评估 LMH13000 激光驱动器、从数据表的光学和电气图中可以看出、上升时间不应太短。

    我们来尝试调试这里可能出现的问题。

    对于初学者,您可以帮助我回答以下问题:  
    VLD 电压是多少  
    通过激光器连接到泵的峰值电流是多少  
    激光的近似电感是多少?激光是安装在 TI EVM 上还是激光是通过电缆连接的单独 EVM? 如果可能、您能否分享安装在 EVM 上的激光的图片?

    在尝试泵送的峰值电流下、根据数据表、激光器的正向压降是多少  

    首先、还要检查 D2 是否已 拆除   

    由于我看不到大量的过冲、因此还可以 通过移除缓冲器的以下组件(标记为绿色)来放宽缓冲器。 您还能检查一下是否有最新的 EVM 原理图、如下面的屏幕截图中所示、有 2 个缓冲器、因为我在屏幕截图中只看到 1 个。 Anant Sinha 你能确认什么可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您还能否确认您使用的 EVM 版本? 是 RevA 或 RevB。 您能与电路板一起分享设置图片吗?

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     感谢您的答复。

    VLD 电压为 21V,激光的正向压降为 20V(我们也尝试使用 DIRRRENT 激光,VLD 10V,正向压降 5V )。峰值电流为 0.6A,激光电感未知,激光通过电缆连接。

       卸下 D2 并卸下下面的部件。

    我们还尝试了使用 RBIAS、但上升时间仍然较慢。

    我们的连接和 EVM 图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这种上升时间缓慢的主要原因是连接激光二极管的电缆较长。

    由于这些不匹配的电缆会增加较大的电感   、因此您会使用公式 V = L * di/dt 来限制上升时间。
    在公式中、V 是 VLD、L 是激光+路径+电缆的电感、dI/dt 是电流上升时间。

    可以看到、具有高 L 将降低 di/dt。

    您应该可以在 10V VLD 甚至更高 VLD 上使用 5V 激光,没有任何问题。 VLD 越多、上升时间就越短。 但要注意在不断增加 VLD 时的过冲。

    我会要求您将激光器安装在 TI 评估板上、从而消除高速电流路径中的所有电缆、然后检查结果。 这将减少电缆的所有电感、从而使 TI 电路板能够实现快速上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。谢谢。

    我还有一个问题:

    IOUT 引脚上的最大电压为 21.6V、这决定了什么?

    例如、导通时、IOUT 引脚的电压为 12V、这是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Iout 引脚上 21.6V 的电压限制基于器件内部 FET 的额定电压。

    关于您的用例、 您能否通过激光二极管检查并确认电流关闭(LVDS 低电平)时 IOUT 引脚看到的电压是多少   

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在本例中、当 VLD 和电流关闭时为、μ A、IOUT 引脚上的电压接近 VLD 电压。我们没有使用较高的电压 来避免损坏。

    我们想知道 VLD>21.6V 和 VLD-VLD<21.6V VF、器件会损坏吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是否意味着 VLD 可以在高于 21.6V 的电压下运行?

    我们希望在 VLD 大于 21.6V(例如 24V)、但 VF 接近 20V 时应用该电压、以便在电流开启时 IOUT 引脚上的电压不会显著增加。我们想知道这种情况下是否可以实现。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要在电压中、当电流导通和电流关断时、Iout 引脚的电压均不超过 21.6V、这应该正常。

    此致

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的应用需要高于 21.6V 的电压。 那么、它是否可以根据以下情况使用? 我们应该了解什么?

    -“我们想在 VLD 大于 21.6V(例如 24V)时应用它,但 VF 接近 20V ,这样当电流开启时,IOUTpin 上的电压不会显著增加。

    谢谢