This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3121:新的和备选 OPAMP 器件

Guru**** 2794205 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, THS3470, THS3121, OPA891, OPA2675, OPA2891, OPA691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586476/ths3121-new-and-alternative-opamp-parts

器件型号: THS3121
主题中讨论的其他器件: THS3470、THS3491、 OPA891、OPA2675OPA2891OPA691

尊敬的团队:

 

我们有 一项使用 varius 运算放大器的十年以上技术交流会、我们想选择更新、更好的器件、您可以提出更新的器件以供后续使用  

 

1) THS3121ID ,你可以建议 VF OPAMP 具有良好的瞬态预览和低噪声?  

2) LT1028CS8#PBF

3) LT1210CS#PBF  

运算放大器用作图像传感器偏置电源的单位增益缓冲器。

 

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于可能替代 THS3121 的情况、您能否有何种转换率或大信号带宽要求? 这将有助于在可以与您的系统配合使用的 VFB 器件上实现零噪声。 关于 LT1028、我们推荐的器件是 OPA891。 这是我们速度好、噪声低的器件之一、功能与竞争器件相似。 对于 LT1210、OPA2675 是一个封闭的竞争对手、但根据您的 LT1210 设置、电源电压可能不够高。 我们还有 THS3491、这是一款 30V 器件、具有非常好的大信号带宽、但与竞争器件相比、输出电流受到限制。 同时满足电源电压和电流要求的一款器件是我们的全新 THS3470 器件。 它涉及的范围远不止竞争对手、其性能规格远高于竞争对手、但这确实可以满足您可能需要的电源和电流需求。 如果有关于哪些规格对您更重要的任何其他信息、我们可以在潜在的器件上归零。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的回答、我仍在等待偏置规格(瞬态峰值电流和时间)  。 这是我所知道的:

    1) THS3121 ,我们可以使用 VF 或 CF 运算放大器

    -> 此 操作图由 v+ =+5V 和 v-= 0V 供电

    ->输出电压纹波应小于 30uV Vpp (~ 5uV Vrms)

    ->我们应该采用相似的 Iout 和压摆率规格

    ->我认为我们也可以使用 OPA2675、您认为什么?

    2) 和 3) 在 一些 应用手册中、两个运算放大器  LT1028CS8#PBF 和 LT1210CS#PBF 是级联的、但我不知道为什么。

    -> DAC 输出电压(–0.7V)->单位增益缓冲器  LT1028CS8#PBF ->单位增益缓冲器 LT1210CS#PBF ->传感器的 BIAS 引脚。

    ->展位 运算放大器 提供的电压为 V+=+4V , V-=–3.3V

    >输出电压纹波应< 30uV Vpp (~ 5uV Vrms)

    ->我想我们可以使用 OPA2675 代替 LT1210(电流输出相似,噪声性能稍好一点,压摆率更好...),你怎么看?

    ->我不知道我们是否需要用什么来代替 LT1028 ,也许是因为需要低噪音?

     

    请告诉我们您的想法。

    我可以在 DM 中分享原理图、告诉我。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    OPA2675 是我们唯一可在 5V 电源电压下工作的放大器。 该器件比 THS3121 具有更好的压摆率和输出电流驱动、因此这是一个值得考虑的器件。 同样的想法也适用于 LT1210。 OPA891 在整个频率范围内确实具有比 LT1028 更好的电压噪声性能。 关于输出纹波、这取决于放大器的带宽、而该带宽取决于配置。 不过、这些器件确实具有非常好的噪声性能、并且具有更好的带宽和压摆率性能。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    1) 因此我会考虑使用 OPA2675 而不是 THS3121 和 LT1210。 OPA2675 的噪声性能是否与 THS3121 和 LT1210 在相同的范围内?

    另外、如果 OPA2675 配置为单位增益跟随器、则需要多大的反馈电阻值、因为这是 CF OPAMAP?

    2) 关于 OPA891 、是否可以将输出直接连接到电压跟随器配置中的 V-? 我们还将选择 OPA2891。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从频谱噪声的角度来看、三种器件的性能非常接近。 总 Vpp 噪声还取决于器件的带宽、因此对于带宽更高的器件、您会在频率范围内积分噪声。 单位增益正确 OPA2675 需要一个 511 Ω 或更高的反馈电阻器。 对于 OPA891、您可以在无需射频的缓冲器中使用该器件。 我们确实提供了 OPA2675 和 OPA891 的模型、我强烈建议将它们作为模型噪声进行仿真。 这样可以很好地了解预期的输出噪声。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    您是否有采用更小封装并且仍然更好或与 LT1210 相同的 OPA891 替代产品?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉我方面的困惑、但 LT1210 的替代方案不是 OPA891。 如果您指的是 LT1028、可以考虑的一款器件是 OPA691。 我在产品系列中进行了筛选、该电流反馈器件是电压噪声超低的器件。 我附上了下面的数据表。 它采用比 OPA891 封装 (D 和 DGN) 小的 SOT-23 封装。 我想补充一点、OPA891 的最低电压为 9V、我忘记考虑这一点、因为您将使用此器件、总电源电压为 7.3V。 OPA691 可与这些电源配合使用。  

    具有禁用功能的宽带电流反馈运算放大器数据表(修订版 D)

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我注意使用以下内容:

    1) 改用 THS3121 -> OPA2675 (+V = 5V 和-V = 0V)、是否正常?

    2) 改为 LT1210 -> OPA2675 (+V = 4V 和-V =–3.3V)、它是否正常?

    3) 而不是 LT1028 -> OPA2891  (+V = 4V 和-V =–3.3V),它是正常的吗?

    LT1028 是否是像 OPA2891 这样的 VFB 器件、OPA291 是 CFB 器件、关于噪声、哪一个更适合?

    在 一些旧的参考设计中、我们首先采用了采用单位增益配置的 LT1028、然后采用了采用单位增益配置的 LT1210

    (我假设 LT1028 是为了获得最低的噪声、然后 LT1210 能够提供大电流尖峰)

    我如何  在 DM 中向您发送原理图?

    期待重播。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    OPA2675 可在低至 5V 的电源电压下工作、因此这个问题应该可以解决。 对于 OPA2891、该器件的最低电源电压为 9V、因此+4V 和–3.3V 将无法正常工作。 在噪声方面、OPA2891 是比 OPA691 更好的选择。 我相信您的假设是正确的。 前端有一个低噪声放大器、后接一个高输出驱动级。 我向您发送了一条私人消息、您应该能够在其中发送您的原理图。 根据您的负载要求、我们可能能够找到可 在设计中考虑的其他器件、因为输出电压不是很高。

    最好的注意、

    Ignacio