This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:具有 LMH6612 的 CD4052

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1209, LMH6612, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589746/cd4052b-cd4052-with-lmh6612

器件型号: CD4052B
主题中讨论的其他器件: LMH6612TMUX1109、TMUX1209

尊敬的 TI 专家:

我目前有一个电路配置为:
霍尔电流传感器→LMH6612→ADC→FPGA。

image.png

我需要扩展此设计以在共享同一个 LMH6612 和 ADC 的同时支持多个电流传感器通道。

将多个传感器连接到一个的好方法吗 CD4052 多路复用器 、然后将 CD4052 的输出路由到 LMH6612 和 ADC?

感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用模拟多路复用器来实现这一点。

    根据我可以看到的、您有 0V 至 5V 的信号、因此您可以使用电源电压范围较小的多路复用器。

    请注意、多路复用器具有一定的电阻、该电阻在输入电压范围内并不恒定。 最好使用导通电阻非常低的多路复用器、例如 TMUX1209 或 TMUX1109。