Other Parts Discussed in Thread: LMH6703
器件型号: LMH6703
我对输入电压范围有疑问。
除了共模电压外、差分电压是否应满足+–1.9V 的范围? 对于小输入信号、通过将增益设置为高电平确认了产生+–3.5V 摆幅输出、但当输入信号振幅开始超过 1.9V 时、振幅会由于峰值和出现振铃而增加。
电源电压为+–5V、负载电阻为 100 欧姆。 建议使用反馈电阻作为建议值、并且没有增益设置电阻器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Woodjin、
如前所述、需要满足+/–1.9V 的输入共模范围。 您能解释一下差分电压是什么意思吗? 绘制电路或仿真图有助于了解此差分电压的测量位置。 好像您将此引脚用作缓冲器、输入位于同相引脚上。 在这种情况下、如果输入电压为~1.9V 或更高、由于超出了器件的线性范围、我们预计会在输出端看到某种失真。 在缓冲器配置中、输入共模将由同相引脚上的任何信号直接设置。
此致、
Ignacio
您好、Ignacio
感谢您的答复。
我会将电路图附在下图上。

嗨、Woodjin、
这是正确的、如果输入信号高于/低于+–1.9V、在超出输入共模范围时、您可以预计失真。 这会使器件超出其线性范围、因此您会看到失真。 在蓝色信号中、您还超出了输出范围 (+/–3.4V)、因此它看起来是削波的。 在高增益下运行电路时是否存在任何稳定性问题? 我担心、当您在 1/β 中添加零时、C2 可能会导致相位裕度问题。 我会考虑移除该电容器、因为这可能会导致稳定性问题。
此致、
Ignacio