This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:查询 LMH6703 的共模输入电压范围

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590652/lmh6703-inquire-about-the-common-input-voltage-range-of-the-lmh6703

器件型号: LMH6703

我对输入电压范围有疑问。
除了共模电压外、差分电压是否应满足+–1.9V 的范围? 对于小输入信号、通过将增益设置为高电平确认了产生+–3.5V 摆幅输出、但当输入信号振幅开始超过 1.9V 时、振幅会由于峰值和出现振铃而增加。
电源电压为+–5V、负载电阻为 100 欧姆。  建议使用反馈电阻作为建议值、并且没有增益设置电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Woodjin、

    如前所述、需要满足+/–1.9V 的输入共模范围。 您能解释一下差分电压是什么意思吗? 绘制电路或仿真图有助于了解此差分电压的测量位置。 好像您将此引脚用作缓冲器、输入位于同相引脚上。 在这种情况下、如果输入电压为~1.9V 或更高、由于超出了器件的线性范围、我们预计会在输出端看到某种失真。 在缓冲器配置中、输入共模将由同相引脚上的任何信号直接设置。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio
    感谢您的答复。
    我会将电路图附在下图上。

    目前、该器件通过使用 SPDT 开关控制 RG 来用作可变增益、其中 SPDT 的一侧用作开路、另一侧用作 50 欧姆、使用的阻抗超过增益 10。 C3 电容器是开关的关断电容模型、并添加了 C1 以补偿开关的电容。 低通滤波器由设计用于补偿低增益(缓冲器)的 R2 和 C1 形成、而高增益通过人为添加 C2 以在闭环中形成零进行补偿。
    lmh6703 的输入具有 TIA 输出信号、R2 具有 100 Ω 并联的 TIA 电阻。
    下图分别显示了 TIA 和 LMH6703 根据 OD 滤波器(APD 电流控制)产生的波形。 这是示波器使用 MATLAB 测量波形的绘图。
    在上图中、无法确认波形在 1.9V 的边界如何变化、但根据我的经验、当输入交流信号的峰峰值开始超过 1.9V 时、信号会失真。 我所说的差分信号是 TIA 输出信号、输入交流信号是否应满足在+–1.9V 范围内?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Woodjin、

    这是正确的、如果输入信号高于/低于+–1.9V、在超出输入共模范围时、您可以预计失真。 这会使器件超出其线性范围、因此您会看到失真。 在蓝色信号中、您还超出了输出范围 (+/–3.4V)、因此它看起来是削波的。 在高增益下运行电路时是否存在任何稳定性问题? 我担心、当您在 1/β 中添加零时、C2 可能会导致相位裕度问题。 我会考虑移除该电容器、因为这可能会导致稳定性问题。

    此致、

    Ignacio