This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:4-20mA 和 20 –4mA 输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592456/xtr117-4-20ma-and-20-4ma-output

器件型号: XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR116

您好、

我正在设计一个需要两个电流环路输出的电路设计:

  • 通道 1:标准 4–20mA 输出

  • 通道 2:反相 20–4mA 输出
    (意味着:当通道 1 输出 20mA 时、通道 2 应输出 4mA,反之亦然)

我已经找到了几种有关使用 XTR116 / XTR117 等器件生成标准 4–20mA 输出的 TI 参考设计和应用手册。
但是、我找不到明确的方法或参考来生成反相 20–4mA 环路。

我的问题:

  1. 生成反相 20–4mA 输出的推荐方法是什么?

  2. 是否有任何用于实现此目的的 TI 参考设计、应用手册或建议器件?

  3. 是否应在馈送电流发送器 IC 之前通过电压侧的信号调节(例如,映射 1–5V→5–1V)来完成反相、或者是否有更直接的方法?

任何指导或示例电路都非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;使用反相放大器使输入信号反相。

    (该电路的用途是什么? 单个电流环路已经是差分传输。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmet、

    您计划如何满足隔离要求? 这两个端口必须相互隔离、并与任何其他端口隔离。

    输入源“传感器“是否已隔离。 如果是、则它可以连接到一个端口并从中供电。