This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084B:TL084BCDR /输入电压在打开输出[Mouser SO# 446785 后被拉取

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587634/tl084b-tl084bcdr-input-voltage-was-pulled-after-turn-on-output-mouser-so-446785

器件型号: TL084B
主题: TL084 中讨论的其他器件

高科技支持、

你好。 需要器件型号为 TL084BCDR 的支持。

(来自 TI Lot # 5243617ML5)

客户发现输入电压被拉至–1.5V(与正常器件–3V 相比)。

 

随附的是电路和测试结果。  

预期电压:–3V

有缺陷的部件:–1.496V

托管人正在向 FA 询问此案例。  

请问您对此问题有何评论?

 

 

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    我们目前正在研究这一点、并将由星期二做出响应。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    TL084 通常会经历最近的晶圆厂变更、并发送了产品变更通知。 您是否能够确定有关好商品和坏商品的更多信息? 它们是否来自同一批次、相同包装盒等? 如果不是、在这种情况下、我们可能会发现旧晶圆厂的器件与新晶圆厂的性能存在差异。 任何进一步的信息都可以帮助我们确定对此应用问题的分析方向。 我想查看系统中的器件、看看这是否由于晶圆制造厂的变化所致。 批次追踪代码和封装标识会有所帮助。 此外,如果你碰巧有框标签的图片,这也可能是有帮助的。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的  Featherstone:

    客户的现有器件来自不同的批次、但他们没有 D/C 和批次代码信息。 请查看以下标记、G4 应该是之前的 RoHS 代码。

    从 Mouser 发货中、
    D/C 2516、批号 5243617ML5、 D/C 是最近的。

     

    客户的正常手头部分、
    D/C? 、批号?  

    客户没有 DC 和批号信息。 标记如下。   

     

     

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    我们正在研究标识的详细信息、以确定我们是否正在处理旧芯片与新芯片的差异。 获得更多信息后、我将在这里作出答复。  

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Featherstone:

    我们能否知道您的团队是否有更新?  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    这确实是旧芯片与新芯片的差异。 我将向您发送朋友的申请、我们可以通过 E2E 私人聊天功能分享电子邮件、然后通过电子邮件继续、以便我能够提供更多详细信息。  

    此致、  

    Chris Featherstone