This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:有关 PCN 的查询:20251003000.1

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590870/lm193-query-regarding-pcn-20251003000-1

器件型号: LM193

尊敬的 TI 团队:

我们收到了 PCN: 20251003000.1.pdf  、在审核期间、我们收到了有关 PCN 表中提到的认证详细信息的疑问。

PCN 列出了针对以下器件的认证:

DS90LV019TMX (SOIC-14)

LM6172IM/NOPB (SOIC-8)

UCC21330BQDRQ1 (SOIC-16)

我们受影响的部件是  LM193DR LM193DRG4 (SOIC-8)。 根据 JEDEC 指南、我们是否可以假设 TI 已使用对每种封装进行了鉴定 3 个批次和 231 个样本 是的、还是 每个封装 1 个批次和 77 个样片

请确认资格认证所遵循的方法。

Ragards、

Pranita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pranita

    所有器件的认证摘要都可以在“认证摘要“页面上找到:

    认证摘要

    。  LM193DR  HTOL 测试器件分为三个批次 77 个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。 我还有一个问题需要澄清:
    我们如何确定您提供的认证摘要链接是与 PCN 相关、还是特定于单个器件?

    此外、当我搜索特定零件时、显示的报告日期显示为今天的日期、而不是创建报告的原始日期。 您能否证实为什么会发生这种情况?

    此致、

    Pranita




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranita,

    保罗将在感恩节假期后的下周回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranita、

       您参考的 PCN 20251003000.1.pdf 是 SOIC 封装和组装地点认证。 它包含当时的鉴定数据 封装

    封装认证由“QBS"(“( Q 卤化 B y S 稀有度)-因此封装鉴定可能是不同的器件、但封装 BOM 和工艺相同。 这在表格下方的文本中进行了解释(第 5-6 页)。

    认证摘要 报告是根据我们系统中针对该特定器件的鉴定数据动态生成的。

    每个器件都进行了电气测试并联机 认证摘要包含了每个器件的结果。

    无论是昨天还是两年前进行的测试、都不会改变结果。 这些测试在发布时按照最新可用的器件和 JEDEC/AEC 标准进行。