This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3511-Q1:TLV3511 针对电源轨的行为

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592220/tlv3511-q1-tlv3511-behaviour-over-the-rails

器件型号: TLV3511-Q1
主题: TLV3511 中讨论的其他器件

我创建了一个电路来检测 FET 上的二极管导通、以进行同步整流。 使用 TI 提供的 PSpice 模型在 LT SPICE 中仿真 TLV3511 时、我注意到了一些奇怪的行为。 我想确认在这种情况下器件的实际行为是什么。 我附上了一个屏幕截图、我将说明发生了什么:

  1. VDS 上的电压(粉色)上升、导致比较器输出在 VDS 高于 0V(设置的跳变点)时最初变为低电平。
  2. BSS123 开始关断、但不够快、从而允许 IN-处的电压上升到 5V 以上。
  3. 在 TLV3511 IN-输入高于 5V(具体高于 5.2V)期间、输出处于半轨值

第 3 点描述的行为是否为实数? 我会发现、激活内部保护结构会导致输出状态发生变化这一点很奇怪。 考虑到比较器输入仍会将输出置于低电平状态。 同样奇怪的是、电压能够升高至 5.7V、而不是被钳位在 5.3V。 298a993f-0c56-49ad-85c2-ea5cb1a53206.png

谢谢!

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    半电压时的输出是一个模型警报、告诉您 VCM 超出范围。 这绝对不是真正的行为。  

    我期望实际输出保持低电平。 但是、Paul 希望您知道、如果任何输入高于 VCM 范围、则输出状态不确定。  

    被钳制在 5.3V

    为什么应将电压钳位在 5.3V。 M1 电源上的电压是多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的信息。 警报功能非常重要! 对于 5.3V、我认为输入的内部钳位二极管会将输入电压限制在 V_SUPPLY + 0.3V 左右(输入电流< 10mA)。 M1 源极的电压与 IN-处的电压非常相似、其中分压器的分压比为 M1 和 5V。 已附加屏幕截图。 我还包括流入 IN-引脚的电流。 通过放大可以看到、该电流似乎主要来自引脚电容、因为电压在电压超过 5.3V 之前就已经出现了该电流。 内部二极管是否在该模型中建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    是否在此模型中对内部二极管建模?

    不、不是。 无论输入电压如何、我都会看到固定的 1nA。 甚至高达数千伏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 这就是我需要的所有信息。