Other Parts Discussed in Thread: TLV9020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TLV9020
我知道 TLV9020 具有容错输入、可以在该器件未通电时处理供电问题。 在这种情况下、这些输入上的最坏情况输入电流是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、John:
是的。 见第 6.4.2.2 节第二段
“容错输入可以是 0V 至 5.5V 之间的任意值、即使在 V+为零或上升/下降时也是如此。
只要输入电压范围和电源电压处于范围内、该特性就能够避免电源时序问题
指定的范围。 之所以如此、是因为输入未钳位到 V+、并且输入电流保持
输入端施加更高电压时也能检测到 ESD 电压。“
电流类似于常规偏置电流(反向偏置结)。 请参阅图形 5-6 (~1-2nA)。