This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372-Q1:级增益

Guru**** 2892980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, OPA2992, TLV2172, TLV2372, TLV2172-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591978/tlv2372-q1-gain-of-stages

器件型号: TLV2372-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV2172、AMC1350 、OPA2992、 TLV2172-Q1

您好:

查看 pdf 中所附的部分原理图。

请注意、我们有 TLV2172、而不是 TLV2372、它不会在 selection 中出现。

 

我们将 TLV2172 单位 1 设置为单位增益 dif 到单输出级。 隔离式电流检测放大器 AMC1350 输出的电压电平非常低、例如 100mV 至 300mV。

为了减少电流检测中的纹波、我们使用 TLV2172 的第二个阶段配置了整流器。或者是否有一个代数表达式给出了整流器增益的值?

在仿真中、我们看到整流器中的增益为 1。

但在测量中、它更像是~2!

只是无法弄清楚这一点。 为什么?

如何重新配置为采用单位增益整流器?

感谢您对此事的任何帮助。

Thnx

-rTLV2172STAGES.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果没有看到波形、我就无法准确地判断发生了什么。  但是、TLV2172 在输入之间具有二极管;当同相节点比反相节点高~0.5V 时、二极管将从一个输入传导到另一个输入。  我不知道这是否正是您看到更大增益的原因、但这并不适合用于峰值检测电路。  我想研究一下 OPA2992 等器件;输入之间没有二极管。

    请参阅数据表的第 11 页:

    我们将在感恩节假期外出、任何进一步的回复都将延迟到 12 月 1 日。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:
    感谢您的迅速回复。 鉴于以下案文、我必须误解输入二极管的作用:

    这与大多数运算放大器仅有一个指定值不同
    TLV2172-Q1 器件规定的电源电压
    4.5V 至 36V。超出电源电压的输入信号
    电源轨不会导致相位反转。 TLV2172-Q1
    该器件在高达 300 pF 的容性负载下保持稳定。
    输入可在低于负电源轨 100mV 的电压下运行
    正常情况下、正电源轨的范围为 2V 以内
    时间。 请注意、该器件可以完整模式运行
    轨到轨输入超出正电源轨 100mV、但是
    性能降低到正电压的 2V 以内

    人们可能认为、二极管不会在输入限制方面发挥作用。

    此外、请参阅随附的仿真波形。 尽管未使用 TLV2172、但波形几乎是真实的。

    但我不得不考虑一下二极管的作用...

    不会让我附加一个 pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../waveforms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    如果室温下的输入电压大于~ 0.5V、高温下的输入电压大于 0.3V、则二极管将导通。  如果您要检测的峰值电压大于此值、可能是二极管导通、而“保持“电容器将通过输入二极管消耗、或者输入电压本身将受到限制、因为流经输入端进入“保持“电容器的电流会导致 R7 上出现压降。

    输入二极管可能不是唯一的问题。  保持电容器非常大、如果您尝试非常快速地为大型电容器充电、则会需要大量电流 (I=Cdv/dt)

    您所附的波形似乎显示 峰值检测的输出(我假设是电容器 C21)约为 725mV、而峰值实际上更接近 760mV。  是否出现了您试图实现 760mV 峰值保持电压的问题?  可能是电容器充电电流过高、而放大器过高。 将达到电流限值。

    可以降低采样电容器。 一个较低的值、比如 10uF、看看它是如何响应的?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael:

    我按原样发送了文件:模拟中的上限可以是任何内容!

    在我的测试电路中、它也可以是任何东西。

    在 sch 中、整流器交流电压为 119 V、Rsense 电压为 340mV;除以 2.5 欧姆可得到大约 140 mV+纹波。

    可以在 AMC1350 的 DIFF 输出处得到该信号。 该电压馈送到第二级整流器以稳定纹波。  

    真正的问题是我的输入是 140mV。 您预计输出也将为 140mv。 但它是 258mV 或接近的电压。  

    目前、确切的值无关紧要:问题为什么我看到该整流器电路中的输入电压高于输入电压?

    当整流器输出等于或低于输入时。 让我们修正精细细节。

    pl 请参阅 pdf 中的整个 sch。

    另外:附加一个 TINATI 模型:我不能让简单的运算放大器 NI 阶段工作。 我得到收敛错误...为什么?

    任何帮助都将非常感谢。

    R

    e2e.ti.com/.../0535.TLV2172STAGES.pdf

    e2e.ti.com/.../TEST_5F00_FIXITURE_5F00_SCH_5F00_TI12022025.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    电源电压设置为什么?  我找不到您发送的原理图中的电源电压。  如果负电源电压仅设置为接地、则输出需要比负电源电压至少高~200-300mV 才能正常工作。

    我看不到附件中的 TINA 模型?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    不知道为什么 TINA 模型没有连接。

    请再试一次。

    至于整流器、我最后得出结论、电压电平很低、电流很低、二极管根本不会进入“整流模式“、即开/关模式。 它表现为某种低阻性元件。 从而得出增益。

    我认为使用 NI 输入积分器比整流器更合适。

    我们关闭这篇文章。

    但请将运算放大器电路分析保留在 open.e2e.ti.com/.../robin2_5F00_tlv217_5F00_drven.TSC 上

    Thnx。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    好的、我明白了。  是的、我也对该仿真感到麻烦、部分问题是放大器直接驱动一个非常大的电容器。  我们可以让建模团队来研究这一点。   

    现在我将关闭此帖子、如果您有任何后续问题、您可以重新发布、它将再次打开。

    此致、
    Mike