Other Parts Discussed in Thread: TAS6501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TAS6501-Q1
TI 团队大家好、
我计划 在汽车显示产品中使用 TAS6501-Q1 D 类放大器。 以下是我的设计参数:
- 扬声器阻抗:4 欧姆和 8 欧姆
- 所需输出功率:0.5W 至 6W(最大值)
- 系统电压:24V、使用 5V 降压稳压器为放大器供电。
我有几个问题:
- 使用 5V 电源时、使用 TAS6501-Q1 可为 4 欧姆和 8 欧姆扬声器提供的最大输出功率是多少?
- 如果我的目标是 6W 输出、则所需的电源电压是多少?
- 对于 5V 下可实现的最大输出、降压稳压器的建议额定电流是多少?
我的理解是、在 5V 电压下、放大器可能只能为 4 Ω 电阻提供大约 2.5W 至 3W 的功率、而为 8 Ω 电阻则更低。 请确认这是否正确、并就实现 6W 输出的最佳方法提供建议。
感谢您的支持。