This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6501-Q1:询问 TAS6501 电源的可行性

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595009/tas6501-q1-query-on-tas6501-power-supply-feasibility

器件型号: TAS6501-Q1

TI 团队大家好、

我计划 在汽车显示产品中使用 TAS6501-Q1 D 类放大器。 以下是我的设计参数:

  • 扬声器阻抗:4 欧姆和 8 欧姆
  • 所需输出功率:0.5W 至 6W(最大值)
  • 系统电压:24V、使用 5V 降压稳压器为放大器供电。

我有几个问题:

  1. 使用 5V 电源时、使用 TAS6501-Q1 可为 4 欧姆和 8 欧姆扬声器提供的最大输出功率是多少?
  2. 如果我的目标是 6W 输出、则所需的电源电压是多少?
  3. 对于 5V 下可实现的最大输出、降压稳压器的建议额定电流是多少?

我的理解是、在 5V 电压下、放大器可能只能为 4 Ω 电阻提供大约 2.5W 至 3W 的功率、而为 8 Ω 电阻则更低。 请确认这是否正确、并就实现 6W 输出的最佳方法提供建议。

 

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shyamasundar:

    [引用 userid=“583436" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595009/tas6501-q1-query-on-tas6501-power-supply-feasibility ]使用 5V 电源时、使用 TAS6501-Q1 可为 4 Ω 和 8 Ω 扬声器提供的最大输出功率是多少?

    8 Ω、PVDD = 5V、即使在 THDN = 10%时、最大输出功率也只能达到 1.8W(数据表中的规格)。  

    [引用 userid=“583436" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595009/tas6501-q1-query-on-tas6501-power-supply-feasibility ]如果我的目标是 6W 输出、则所需的电源电压是多少?

    数据表中给出了 Rdson。 电感器的 DCR 假设使用 VCTA32252T-3R3MS6。

    所需的电源电压为 10V。

    [引用 userid=“583436" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595009/tas6501-q1-query-on-tas6501-power-supply-feasibility ]要在 5V 电压下实现的最大输出、降压稳压器的建议额定电流是多少?

    在最坏情况下、Ipk = 1.2A。  

    我还将功率计算器连接到此处、以便您自己尝试一些组合:

    e2e.ti.com/.../power_5F00_calculator.xlsx

    Elise