Other Parts Discussed in Thread: INA303
器件型号: INA303
您好、
我计划在 AFE 设计中使用 INA303A1。 由于其共模额定电压为 36V、而我的应用需要在 72V 范围内进行检测、因此是否可以使分流电阻悬空(未连接到 AFE 地)以便反相输入不以 AFE 电路地为基准?
AFE 和 ADC 将与系统的其余部分进行电隔离、并提供几千伏的隔离电压。 这种方法是否会允许 INA303A1 在其规格范围内安全运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Mario、
感谢您发送编修。
成功使器件的输入悬空的唯一方法是也要使电源悬空。 即使在这种情况下、您也需要测量器件 GND 引脚的输入电压、以确保它不会超出绝对最大额定值。 如果违反、将损坏器件。
您是否仍可以灵活选择器件? 我建议使用 INA206 数据表、产品信息和支持| TI.com 或 INA310B 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 等器件。
我希望这对您有所帮助、
Joe
您好 Joe、
感谢您的答复。
首先、我需要强调使用双向器件的重要性。 你的好建议都是统一的。
其次、我绘制了一个关于我在应用中考虑的内容的小示意图。 它是用鼠标绘制的、但如果不清楚、我可以手动重做。 请告诉我。
我想做的是根本不将分流器与器件 GND 连接。 据我所知、这适用于差分放大器、我之前也做过。 由于我不熟悉 INA 系列器件、因此我想了解在这种情况下它是否有效。 分流电阻器与 INA 器件的差分输入端不会建立连接。
您对此有何看法?

“40V 至 400V 单向电流/电压/功率监测参考设计“
我可以以某种方式使用它吗?
你好 Mario、
如果负载接地端未与 INA 接地端共享、则测量将出错。 此外、在这种情况下、电压将悬空、仍然可能损坏 INA。
是的、您可以使用与该参考设计类似的方法。 下面是您可能还感兴趣的另一个参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01608。 但是、如果您使用数字设备、我们确实有一些可以支持 72V 或更高电压的设备: https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/products.html#726max=76%3B120&–3=Digital%20power%20monitors%3BDigital%20power%20monitors%20with%20integrated%20shunt%20resistor&
我们全新的集成式分流器件也是双向器件: https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/analogue-integrated-shunt-resistor/overview.html
您可能还会对我们的隔离式放大器 (www.ti.com/.../overview.html) 或我们的隔离式 ADC ( https://www.ti.com/product-category/isolation/isolated-adcs/overview.html) 感兴趣
此致、
Mitch