This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:悬空差分输入

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1591673/ina303-floating-differential-input

器件型号: INA303

您好、

我计划在 AFE 设计中使用 INA303A1。 由于其共模额定电压为 36V、而我的应用需要在 72V 范围内进行检测、因此是否可以使分流电阻悬空(未连接到 AFE 地)以便反相输入不以 AFE 电路地为基准?

AFE 和 ADC 将与系统的其余部分进行电隔离、并提供几千伏的隔离电压。 这种方法是否会允许 INA303A1 在其规格范围内安全运行?