Other Parts Discussed in Thread: LMH13000
器件型号: LMH13000
您好、
我们对 TI 的高速 LED 驱动器解决方案有疑问。
- 我们需要在 5.4MHz 时切换大功率 LED (3.8V、最大强度为 3.5A、导通时间约为 10-15ns)。 这为我们每次打开 LED 提供了一个 185ns 的窗口。
- 每次打开它时、我们还希望能够调整它的亮度。 让我们来考虑 256 级的强度变化。 例如、这可以通过在 0A 至 3.5A 的范围内调整提供给 LED 的电流来实现。 也可以考虑其他方法。
回顾 TI 提供的解决方案后、LMH13000 似乎非常适合我们的应用((250MHz 开关频率、5A 输出电流)。 但是、使用 VREF 的强度调制似乎限制为 600kHz(IOUT/VSET 带宽)。
您是否有其他解决方案可提出以实现更快的电流调节?
BR、
Stefan