This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:弱电流测量

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593869/ina212-measurement-of-weak-current

器件型号: INA212
主题中讨论的其他器件: INA190

我想使用 INA212 或 INA21x 测量 10uA 或更低的电流。

条件:V+=+5V、REF = 0V、IN+= 3V、IN-=开路、GND = 0V、 Rshunt = 330 Ω

空载时、IN+和 IN-之间的电压为 4.5mV、Vout = 4.5V、因此无法测量。

如何测量 10uA 或更低的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看 INA190。 它在应用中的性能应该要好得多。

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广
    感谢您的答复。
    我将查看 INA190。
    此致