Other Parts Discussed in Thread: INA212, INA190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: INA212
主题中讨论的其他器件: INA190
我想使用 INA212 或 INA21x 测量 10uA 或更低的电流。
条件:V+=+5V、REF = 0V、IN+= 3V、IN-=开路、GND = 0V、 Rshunt = 330 Ω
空载时、IN+和 IN-之间的电压为 4.5mV、Vout = 4.5V、因此无法测量。
如何测量 10uA 或更低的电流?