This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:LM7301IM5X/NOPB 的背面没有标记

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1594492/lm7301-the-back-side-of-the-lm7301im5x-nopb-has-no-marking

器件型号: LM7301

我们之前购买的 DC2420 器件的背面有标记、但我们这次购买的 DC2515 器件的背面没有标记、而且正面标记也不同

DC2515

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiffany:

    我可以确认新设备是合法的。 此符号标识更新是 TI 努力实现符号标准化的一部分。 背面标识适用于我们的内部批次跟踪系统。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以询问是否有任何信息支持 IC 封装背面通常没有标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiffany:

    我为这个混乱而道歉。 更新编号法意味着器件仅在顶部有标识。 我能够在我们的系统中查找日期代码 DC2515 并确认它是合法的。 此标识是 LM7301IM5X/NOPB 的新标准。

    此致、
    嘉莉