This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B-Q1:响应时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595638/lm2901b-q1-response-time

器件型号: LM2901B-Q1
主题: LM2901B 中讨论的其他器件

您好的团队、  

我不太理解响应时间的测试条件、如下所示。 TTL 电平输入阶跃和 100mV 输入阶跃之间的详细差异是什么? 他们如何在响应时间上获得很大的差异?  

image.png

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTL 只是一个大得多的过驱(通常为 3000mV)。 请参阅图 5-25…5-32、了解器件在不同过驱下的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如 Clemens 所示、“TTL"输入“输入是一个完整的 5V 输入 TTL 信号(20 世纪 70 年代的 TTL 电平)、这是一个巨大的过驱。 5V - 1.4V = 3.6V 过驱。

    从技术上讲、5V 电源上的 0V 至 5V 输入超出了 (VCC –1.5V) 输入范围、但过驱太大、它会使输入饱和并覆盖影响。

    简而言之、“TTL"输入“输入是 LM2901B 可以实现的最快速度...