Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
器件型号: TAS2563
您好:
在目前使用 TAS2563 放大器的 200 块电路板的生产运行中、我们在功能测试期间检测到 66 块电路板无法发出声音。
交换测试表明芯片似乎出现故障。
我们发现芯片加热很快就能暂时解决问题。
在测试中、我们使用热空气加热芯片、并在读取 PVDD/VBAT/TMP_CNV 寄存器时播放正弦波。 当 TMP_CNV 报告的温度降至 33°C 以下时、声音会变差(间歇性/咔嗒声)、而在 27°C 以下时停止发出声音。
我们以前生产了 3000 多块相同的电路板、没有任何问题、现在由于这一新问题、我们的生产暂停。
如果您有任何关于如何进一步调试此问题的见解或想法、我们深表感谢。 请告诉我您需要何种数据进行调试。
谢谢、此致、
Stephan