This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:故障率高/无声音

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593765/tas2563-high-failure-rate-no-sound

器件型号: TAS2563

您好:

在目前使用 TAS2563 放大器的 200 块电路板的生产运行中、我们在功能测试期间检测到 66 块电路板无法发出声音。

交换测试表明芯片似乎出现故障。

我们发现芯片加热很快就能暂时解决问题。

在测试中、我们使用热空气加热芯片、并在读取 PVDD/VBAT/TMP_CNV 寄存器时播放正弦波。 当 TMP_CNV 报告的温度降至 33°C 以下时、声音会变差(间歇性/咔嗒声)、而在 27°C 以下时停止发出声音。

我们以前生产了 3000 多块相同的电路板、没有任何问题、现在由于这一新问题、我们的生产暂停。

如果您有任何关于如何进一步调试此问题的见解或想法、我们深表感谢。 请告诉我您需要何种数据进行调试。

谢谢、此致、

 Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    如果您怀疑这是器件问题、请考虑使用此处提供的信息提交表单: 客户故障分析|其他信息|德州仪器 TI.com

    为了收集有关问题的更多信息、请对以下各项进行评论:

    • 请读取锁存的中断标志、这样可以了解什么触发了无音频问题。 标志位于第 0 页寄存器 0x24 至 0x27 中。
    • 分享原理图和 PCB 设计、仔细检查是否满足正确的设计指南。
    • 共享用于配置器件的初始化脚本。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    请查找随附的原理图和设计文件:

    e2e.ti.com/.../powerboard_2D00_tas2563.pdf

    e2e.ti.com/.../powerboard_2D00_design.pdf

    读取中断标志、VBAT/PVDD 电压和内核温度:

    工作状态(加热后声音正常):

    VBAT 电压:3.3281 V
    PVDD 电压:9.0781 V
    芯片温度:42°C

    实时中断回读 0:0x00 0b00000000
    实时中断回读 1:0x00 0b00000000
    实时中断回读 2:0x11 0b00010001
    实时中断回读 3:0x00 0b00000000

    锁存中断回读 0:0x04 0b00000100
    锁存中断回读 1:0x00 0b00000000
    锁存中断回读 2:0x91 0b100100100001
    锁存中断回读 3:0x80 0b10000000

    非工作状态(冷却后无声音):

    VBAT 电压:3.4531V
    PVDD 电压:7.6562 V
    芯片温度:33°C

    实时中断回读 0:0x00 0b00000000
    实时中断回读 1:0x00 0b00000000
    实时中断回读 2:0x00 0b00000000
    实时中断回读 3:0x80 0b10000000

    锁存中断回读 0:0x04 0b00000100
    锁存中断回读 1:0x00 0b00000000
    锁存中断回读 2:0x91 0b100100100001
    锁存中断回读 3:0x80 0b10000000

    在 2s 正弦音回放期间从寄存器读取上述数据、开始回放 1 秒。

    我们将嵌入式 Linux 与 git.ti.com 中的 tasdevice-linux-drivers 搭配使用、并采用此寄存器和 DSP 配置:

    e2e.ti.com/.../tas2563_2D00_dsp_2D00_and_2D00_reg_2D00_bin.zip

    我们还发现、除了热量之外、对芯片施加一点压力可以缓解问题。

    此致、

     Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    感谢您提供的信息。

    遗憾的是、旗帜似乎不提供任何新信息。

    从原理图和布局来看、我有几个问题:

    • 原理图显示、VBST 引脚 16 仅在某些晶体管之后连接到 PVDD 引脚 25。 是为了启用外部 PVDD 还是内部升压选项? 您的应用的实际用例是什么?
    • 在 PCB 侧、短接 GND 引脚 27 和 28 并不理想。 引脚 28 应仅通过单个过孔连接到 GND。
    • GREG 电容器应直接连接到引脚 25、独立于去耦电容器。

    有关原理图和布局最佳实践、请参阅 TAS2x63QFN 原理图和布局指南(修订版 A)

    在非工作条件下、PVDD 电压似乎较低、但 PVDD 由外部电源供电、对吗? 您是否验证了 PVDD 电平是否与工作和非工作条件相关?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    用例是始终连接电源(无电池)的音频播放器。

    我们检查了外部 PVDD 和 VBAT、它们看起来稳定:

    我们注意到 INT_LIVE3[7](断电)标志在故障情况下有效、而此时应该播放声音。 也许内部电源的某种器件无法正常工作?

    您发现的任何原理图问题是否能解释这样一种异常的工作/非工作状态? 我们已经生产了 3000 多个板材,没有这个问题。

    此致、

     Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    断电标志仅意味着器件处于 SW 关断状态、但未定义原因。 寄存器未被清除为默认值这一事实表明、至少 VDD 是稳定的、器件没有进行任何类型的复位。

    GND 连接问题可能会因 GND 反弹或噪声耦合到器件的数字部分而导致麻烦。 GREG 和 VBST 至 PVDD 的连接可能会影响输出级性能。 但是、我不清楚这些参数如何与 IC 温度或其物理压力有关。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan、这是 Corey、我是环境生活的电气工程师。

    我将用于隔离 VBST 引脚 16 和 PVDD 引脚 25 的 FET 短接以实现连接、但故障仍然存在。  

    我有一个视频来展示温度如何影响 TAS2563RPPT。 热量会使 IC 退出故障模式、然后快速冷却器件、从而使其恢复到故障状态。 是否有私人方式分享此视频? 它包含环境生命 IP,所以我们不舒适的张贴到公共论坛。  

    我们还将故障的 TAS2563RPPT 移至已知良好的电路板、故障出在 IC 上。  

    此致、

    Corey Axelowitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    我将离线联系您以跟进共享文件的事宜。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师