This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:TLV3691 未上电引脚上的电压

Guru**** 2693465 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595315/tlv3691-voltages-on-unpowered-pins-of-tlv3691

器件型号: TLV3691

我的电路板可在何处省电 I 将电路(包括 TLV3691)中的部分断电。

这会导致未上电的 TLV3691 的几个引脚上存在电压、如下所示:

#1 — 正输入可通过多个电阻(阻抗相当大)达到 2.875V。 #2 — 输出端可有高达 1V 的电压、由流入电阻器的漏电流产生。  

我可以私下向 TI 提供一个原理图图像。

这些电压会损坏 TLV3691 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HW:

    TLV3691 对两个电源都有传统的 ESD 保护、因此每个引脚有一个到 V+的二极管钳位。

    当 V+为零时、 引脚将被二极管钳制 (~550mV) 至 0V、并且输入电压 可反馈至 V+电源、直至某个电源开启。

    ESD 二极管可处理的最大电流为 10mA。 我们建议将电流限制在 1mA 以下、或添加外部钳位二极管、不依赖于内部 ESD 二极管。 如果电流小于 1mA、则应该可以接受。 由于输出几乎无法灌入/拉取几毫安的电流、因此可以添加 1k 的串联电阻器来限制电流。

    我可以通过您的注册电子邮件地址与您联系分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HW:

    抱歉...点击发送按钮太快...

    您可能希望对进行调查 TLV7031

    它的电源电流稍高 (315nA 与 75nA)、但输入为“失效防护“、没有上部钳位、设计为在高于电源电压时具有高阻抗(即使在关闭时也是如此)。 引脚排列不同、因此不是 P2P。

    但问题是输出会有相同的问题 — 推挽输出仍然具有上部输入钳位。

    开漏没有钳位、因此施加电压不会是问题、但现在在正常运行期间需要一个耗电的上拉电阻器。

    泄漏似乎大于电源电流! 让我们看看您的原理图、然后讨论一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以 给我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我给您发送了一封直接电子邮件。 我将在内部处理该问题时关闭该主题。