Other Parts Discussed in Thread: TLV3691
器件型号: TLV3691
我的电路板可在何处省电 I 将电路(包括 TLV3691)中的部分断电。
这会导致未上电的 TLV3691 的几个引脚上存在电压、如下所示:
#1 — 正输入可通过多个电阻(阻抗相当大)达到 2.875V。 #2 — 输出端可有高达 1V 的电压、由流入电阻器的漏电流产生。
我可以私下向 TI 提供一个原理图图像。
这些电压会损坏 TLV3691 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 HW:
TLV3691 对两个电源都有传统的 ESD 保护、因此每个引脚有一个到 V+的二极管钳位。

当 V+为零时、 引脚将被二极管钳制 (~550mV) 至 0V、并且输入电压 可反馈至 V+电源、直至某个电源开启。
ESD 二极管可处理的最大电流为 10mA。 我们建议将电流限制在 1mA 以下、或添加外部钳位二极管、不依赖于内部 ESD 二极管。 如果电流小于 1mA、则应该可以接受。 由于输出几乎无法灌入/拉取几毫安的电流、因此可以添加 1k 的串联电阻器来限制电流。
我可以通过您的注册电子邮件地址与您联系分享原理图吗?
尊敬的 HW:
抱歉...点击发送按钮太快...
您可能希望对进行调查 TLV7031。
它的电源电流稍高 (315nA 与 75nA)、但输入为“失效防护“、没有上部钳位、设计为在高于电源电压时具有高阻抗(即使在关闭时也是如此)。 引脚排列不同、因此不是 P2P。
但问题是输出会有相同的问题 — 推挽输出仍然具有上部输入钳位。

开漏没有钳位、因此施加电压不会是问题、但现在在正常运行期间需要一个耗电的上拉电阻器。
泄漏似乎大于电源电流! 让我们看看您的原理图、然后讨论一下。