Other Parts Discussed in Thread: OPA2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: OPA2991
您好:
我们目前正在开发一个客户项目:能量传感器(功率计量和监控设备)
我们使用 OPA2991 AS:
2-电压 — 电流转换器 (适用于器件的第二个通道) 20mA 电流环路
我们对产品进行了 EMC 认证、在某些测试(ESD:8KV 接触/15KV 空气)、(EFT +/–4KV)(浪涌+/–4KV)期间、OPA2991 在许多情况下已损坏。
我们增加了许多保护阶段:
1 个压敏电阻 (RV3)
2 - TVS (CR11)
3 个 DM 电容器
4-共模扼流圈 (L12)

有任何建议可以更好地保护此设备?


您还可以用 PTC 保险丝代替保护电阻器。 PTC 保险丝是一种在故障条件下在高电流下跳闸以实现高串联电阻的器件。 故障消失后、PTC 保险丝复位回低电平值。 这主要对持续故障有用、但我认为您的问题是瞬态故障。 因此、PTC 保险丝在您的情况下可能对您没有帮助。