This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830:TAS5830:PBTL 模式问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1595357/tas5830-tas5830-issues-with-pbtl-mode

器件型号: TAS5830

你(们)好

我使用 TAS5830 IC 制作了一些板。 我使用 EVM 评估了芯片、一切都运行良好、包括使用我的代码的 PBTL 模式。 然而,在建立了董事会之后,我遇到了一些与 TAS 放大器的重大问题。 由于我的每个输出都有 4 个 PBTL IC、因此每个 IC 都存在不同的问题。 第一个和第二个通道不播放声音、但 I2C 有一段时间工作。 第 3 个频道发出高频噪音、第 4 个频道没有播放声音。 在某个时候、将我的 MCU 连接到 I2C 总线会导致 EEPROM(也在 I2C 总线上)停止工作。 断开 AMP IC 的 SDA 和 SCL 线路后、与 EEPROM 的通信再次工作。

第二天、我在不同的时间尝试了在相同布局的新 PCB 板上购买的 IC。 这是我第一次见到你。“ 但大约 3 秒后、放大器进入深度睡眠模式。 由于我怀疑 LC 滤波器有问题,我用一个无标签的 10uH 电感器替换了 CoDACA CPD-1415B-100M ,并用一个薄膜电容器替换了陶瓷电容器。 这一次,他打了 10 秒,但之后又睡得非常深。 这一次、电感器会变热、这不同于冷却后触摸的 EVM。  

我的布局是否有任何问题? 我完全不知道问题是什么。 我仔细检查了电路板上每个元件的电容、所有内容都正确。 我还检查了迹线的导通性。 下面是我的放大器原理图和布局、您可以看到任何问题吗?

PCB_3D_bottom.png PCB_3D_top.png   top_LC.pngTAS_TOP_layout.pngTAS_TOP_ALL.png TAS_TOP_CU.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    当输出进入 Hi-Z 时是否报告任何故障?

    您的 PVDD 电压和扬声器阻抗是多少?

    此外、您提到在断开放大器 I2C 线路后、I2C 总线能够正常工作、可能 I2C 布线上的电容过大。  

    能否提供 I2C 线路的示波器屏幕截图?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我无法识别此类故障后的故障类型、因为我无法访问 PPC 软件 — 我一直被拒绝。 我当前用于测试的电压为 26V、扬声器的阻抗为 8 欧姆。  

    I2C 可以正常工作、但在放大器停止工作(几乎会一直进行第 2 或第 3 次测试)后、它会锁定 I2C 总线。

    进一步调查该问题后、我开始 怀疑无源器件出现故障、因为将器件与 EVM(例如自举电容器)交换、即使值相同、EVM 也会正常停止播放声音。 装回器件后、EVM 再次开始工作。 我还注意到、在将 EVM 的输出滤波器替换为所用的电容器后、OCP 会在很大程度上生效(告诉我 LC 滤波器有故障)。

    此外、我怀疑放大器由于同样的原因而芯片–未正确选择用于去耦的无源器件、从而导致放大器发生故障。  

    似乎该放大器对元件选择真的很敏感、除了我的布局之外、我也很怀疑。 您在我的布局中看到了任何问题吗?

    非常感谢、

    许杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您的应用程序是什么?您使用的是什么电子邮件? 我可以批准您的 PPC3 申请。

    我强烈建议使用 PPC3 来创建您的 I2C 脚本、这将有助于 正确写入寄存器。  

    PPC3 还将有助于更轻松地读取故障和其他寄存器。  

    您可以读回故障寄存器 x70、X71 和 x72 的值。 数据表的 77-78 页将提供寄存器说明。  

    在没有 LC 滤波器的情况下是否会发生此问题?  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    终端应用是具有 DSP 功能的独立 D 类放大器。 我通过 DM 向您发送了电子邮件。

    是的、按照其他形式的建议使用 PPC 将非常有用、并且使我能够更轻松地确定我当前面临的故障类型。

    我会尝试在没有 LC 滤波器的情况下运行、

    同时、我也要重新设计 PCB 布局。 您还能否向我发送 EVM 的 Altium 文件、以便我更好地了解该 IC 的正确布局?

    非常感谢、

    许杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我们的营销团队将批准您的 PPC3 软件申请、您还需要 TAS5830 GUI。 他们也应该批准您这样做。 如果您有任何其他问题或需要 GUI 支持、请告诉我。

    我将向您发送 Altium 文件 Tommorrow。  

    此致。

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢! 我会告诉您我是否还有其他问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    以下是 EVM 的 alitum 文件: AMPS262A.zip

    此致、

    Sebastian