This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA205:高频下的电压噪声密度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA317, OPA130, OPA330, OPA205, OPA206, OPA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1597064/opa205-voltage-noise-density-at-high-frequency

器件型号: OPA205
Thread 中讨论的其他器件: OPA206OPA202、OPA317 、OPA330、OPA130

在数据表中、图 6-22 显示噪声密度在 10kHz 之后上升。 我看到许多数据表都在高端显示了平坦的噪声  想知道什么使 opa205/opa206 特别在这?

image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diverger、

    噪声曲线中的峰值来自运算放大器增益峰值。  增益峰值与开环增益曲线中的次级极点有关、这会导致噪声增益在单位带宽增益积附近增加。  由于开环输出阻抗在单位带宽增益积附近增加、也可能会产生影响。  许多运算放大器都会产生这种影响、但对于带宽较宽的放大器、噪声密度图的标度存在偏差。  具有峰值的其他器件示例: OPA202、OPA317、OPA330、OPA130。  若要查找我刚才使用的具有峰值的运算放大器参数、请搜索介于 100kHz 和 1MHz 之间的 GBW。  一些带宽较宽的器件也将具有增益峰值、但可能在图中有所偏差。

    注意:增益峰值实际上只是低增益情况下的一个问题。  在较高的闭环增益下、闭环增益峰值最小、因为 1/Beta 曲线(闭环增益)以较低的频率与 AOL 相交。  这基本上是稳定性理论、如果您想了解更多详细信息、可以观看有关   稳定性和带宽的高精度实验室视频。  在运算放大器输出端增加更多容性负载会使该峰值更糟。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 那么、如果数据表显示在高频下有一个平坦的 NSD、我们可以预计它是否会与 GBP 平坦?
    2. TI 如何获得这个图、它使用什么电路方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diverger、

    1.如果数据表显示平坦的频谱密度,则闭环单位增益波特图也将是平坦的。  如果在输出端添加小电容、则大多数放大器将具有增益峰值。

    2.使用的一种方法是 HP 3562A 动态信号分析仪。  下面是一篇关于这个主题的文章。

    e2e.ti.com/.../article13_2D00_noise6_2D00_noise-measurement2_2D00_Aug-2007.pdf

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我尝试使用为 PSpice 提供的模型以及一个简单的电压跟随器方案来对 EN 进行仿真、它显示了一个平坦的 NSD、直到 1MHz 下降、但没有上升。 您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divenger、

    很棒的景点  没有在 TINA SPICE 中对峰值建模。  同一个模型用于 PSPICE、因此我期望在 PSPICE 中也是如此。  我会让建模团队知道这种差异。  数据表未列出容性负载。  数据表曲线可能是针对不同的容性负载绘制的。  在任何情况下、都需要对数据表或模型进行一些更改。

    此致、艺术