This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9364:数据表封装尺寸查询

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9164, TLV9364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596529/tlv9364-datasheet-package-dimension-inquiry

器件型号: TLV9364
主题中讨论的其他器件: TLV9164

 你好。

在查看数据表时、我写信询问 TSSOP (14) 封装的正确尺寸:第一页上的尺寸或第 46 页上封装轮廓中的尺寸。

此外、

对于使用电压跟踪同相放大器的应用、您是否可以推荐具有 4 个或更多通道、0.8mV 或更低失调电压、5MHz 频率或更高以及 12V/us 或更高压摆电压的超小型、超实惠的运算放大器?

此致、

image.png

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    查看数据表时、我写信询问 TSSOP (14) 封装的正确尺寸:第一页的尺寸或第 46 页封装轮廓中的尺寸。

    首页表和封装图与两个屏幕截图中的尺寸相匹配。 之所以产生混淆、可能是因为封装图显示容差的上限和下限、而首页表显示的是上限和下限之间的典型值。  

    使用我们的在线交叉参考工具、我已筛选出您分享的标准。 您可以修改以下链接、以进一步筛选适合您工程的器件。  

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/op-amps/general-purpose/products.html#480=4%3B4&2max=0.15%3B1&23typ=5%3B62.5&sort=1130;asc&

    TLV9164 是成本最低的四通道选项、几乎可满足您的规格要求。 为了提供尽可能多的满足其他要求的选项、我将 Vos 滤波器设置为 1mV。 希望这对您有所帮助。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我错过了一项要求。 它需要能够接受 24V 输入。
    我为这个混乱而道歉。
    我搜索并选择了您提供的链接、找到了正确的方法。 感谢您发送编修。

    另外、我很困惑、因为 TLV9364 标准和汽车认证材料中列出的封装尺寸和封装尺寸不同。 由于 Ultra Librian 只有汽车认证材料、我无法正确检查它们。 我很尴尬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    没问题! 如果我们能够提供进一步的帮助、请告诉我们。  

    此致、  
    Chris Featherstone