Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00753
器件型号: INA199
主题中讨论的其他器件: TIDA-00753
尊敬的专家:
我对 TIDA-00753 有疑问。 我需要了解本设计中如何计算 R1、R4、C1、C2 和 C3 滤波器值。 我们有应用手册可以帮助解释这一点吗? 谢谢。 
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00753
器件型号: INA199
主题中讨论的其他器件: TIDA-00753
尊敬的专家:
我对 TIDA-00753 有疑问。 我需要了解本设计中如何计算 R1、R4、C1、C2 和 C3 滤波器值。 我们有应用手册可以帮助解释这一点吗? 谢谢。 
此致、
Marvin
尊敬的 Marvin:
我可以回答这个问题,因为 Carolus 是在假期外出。 本参考应用手册是 10 年前编写的、因此我们不知道作者使用的确切原因、但我可以提供一些通用指南来说明原因:
应用手册中电流频率为 50Hz 至 60Hz、因此通常至少需要 600Hz、以确保带宽足够高、以便在没有衰减的情况下检测电流。 至少 2kHz 有助于确保信号中没有相位延迟、同时还有助于改善针对线路上其他故障的瞬态响应。
传感器的噪声很小、如应用手册中的计算结果所示、因此保持滤波器带宽不会有很多缺点。
这种大带宽在大多数情况下可能对应用是不必要的(通过扭矩监测进行故障检测)、但增加带宽将有助于加快任何关键警报故障。
如果您有任何其他问题、请告诉我、
Levi DV