This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:TC 参数

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1597106/ina231-tc-parameter

器件型号: INA231

尊敬的团队:

EMI 滤波器

请提供 INA231AIYFFR 的 TC 参数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我相信这是你正在寻找的信息:

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    我需要 TC MAX 参数、而不是 RJC。

    请帮助提供数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allen、

    您能否指定什么是 TC、以便我可以更好地帮助您找到它(如果可用)?

    以下是您可能需要在 TC 上标记的其他几件事:

    温度系数(最大值突出显示):  

    温度周期:

    可在此处找到: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=INA231AIYFFR

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    TC =外壳温度

    IC 在运行期间可以承受的最高外壳温度 (Tc) 是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allen、

    我们不会指定最高外壳温度、但只要您将结温保持在 150°C 以下并且不熔化焊料、就可以正常工作。

    此致、

    Mitch