This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114EVM:有关使用 LOG114EVM 的胸部光电二极管反向偏置的后续问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1597253/log114evm-follow-up-question-regarding-the-reverse-bias-of-my-thorlabs-photodiode-using-the-log114evm

器件型号: LOG114EVM

我从 TIA 收集 Vlogout 信号、从而绕过高电流线性校正电路。

image.png

上一次、我跟 Ashley 讨论了使用 Vcc 代替 Vref 的可能性、她说可以这样做、这就是我在过去 2 个月里一直在做的事情。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579724/log114evm-properly-biasing-my-photodiode-with-the-board/6094466?focus=true

image.png

当我现在更深入地分析我的数据时、我不禁要问上面显示的方程 (2) 是否仍然保持原样。 如果我假设 I2 为正确的 500nA (eq 1)、并且我从光电探测器产生的光电流为 I1、则公式 2 仍然可靠。

我的问题是“根据手动更改公式 2、我是否通过使用 Vcc 而不是 Vref 更改了光电二极管上的偏置、以便不会增加 2V、而是增加另一个值“

因为我与该电路唯一不同的是 Vcc 而非 Vref 的偏置。 我之所以这样做、是因为我需要在检测器端子之间提供更高的反向偏置、以更大限度地降低噪声。 理想情况是在二极管上提供 5V 电压、但我稳定在 3V 电压、我也假设这是通过与 Vref 示例相关的数学运算得出的。

我期待尽快收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruhinda:  

    我目前不知道答案、所以让我更深入地研究传递函数的数学运算、然后在第二天左右返回给您。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruhinda:  

    在上一次对话中、我的理解是使用 LOG114EVM、您保留了用于 IREF 的 R11 1M Ω 来为 I2 供电、并且默认情况下保持电平转换电路。 如果这些都成立、则公式 2 中的传递函数保持不变。 改变的因素是输入 I1 是什么。  

    您对传递函数有疑问吗? 您是否在 V_LOGOUT 上看到意外的输出值?  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为从我的设置中收集的光量是意料之外的、因此我一直在尝试在整个设置过程中进行故障排除。 因此、如果属实、则光电二极管的偏置电压不起作用。 也许更重要的是、我的二极管具有更大的噪声、因为由于电平转换器、我仅施加 3 伏的偏置。 我只想确认这样一个事实、即我不会受到放大器的不良影响。

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruhinda:  

    已理解 — 您是否有您正在从您的设置中测量并可分享的这些值? 以及您希望从光电二极管接收到的是什么?

    此致、
    Ashley