This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4674:原理图检查

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1599786/lm4674-schematic-check

器件型号: LM4674

你(们)好

您能帮助查看下面的 LM4674 原理图以及任何需要进行调整吗?谢谢

audio.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您分享此设计以供审核。

    原理图显示它们使用的是与演示板原理图相同的电感器/电容器滤波器。  演示板上使用的滤波器主要用于外部测量、1mH/0.022uF 滤波器的负载为 300 欧姆。 对于实际扬声器负载、应根据扬声器阻抗重新设计滤波器。
    我建议遵循图 8-2 或 8-3 中的一个示例、具体取决于扬声器阻抗、这在最新数据表更新的第 8.9 节中提供。

    除此之外、原理图看起来没有问题。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ivan

    5V 电源 G0 = H G1 = H SDR = H SDL = H L31/L32/L33/L34 = 15uH
    R1066/R1067(以红色突出显示)= 300 欧姆是否需要额外的元件?
    目前已安装一个附加组件。 这是当前设置、但仍然没有输出。 所有三个组件都遇到此问题。
    输出:未连接扬声器;测量的信号最初显示信号、但经过多次测量后信号消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您可以尝试移除输出端的滤波器、即 L31/32/33/34 和 C25/26/27/28 和 R1066/1067、然后将扬声器直接连接到 OUTxA/B

    如前所述、我建议将滤波器替换为图 8-3 中的滤波器、也可以尝试这样做。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师