Other Parts Discussed in Thread: LM4674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM4674
你(们)好
您能帮助查看下面的 LM4674 原理图以及任何需要进行调整吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gareth、
感谢您分享此设计以供审核。
原理图显示它们使用的是与演示板原理图相同的电感器/电容器滤波器。 演示板上使用的滤波器主要用于外部测量、1mH/0.022uF 滤波器的负载为 300 欧姆。 对于实际扬声器负载、应根据扬声器阻抗重新设计滤波器。
我建议遵循图 8-2 或 8-3 中的一个示例、具体取决于扬声器阻抗、这在最新数据表更新的第 8.9 节中提供。
除此之外、原理图看起来没有问题。
此致、
-伊凡·萨拉扎尔
应用工程师
您好 Ivan