This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:仅用于线路输出运行模式的输出滤波器设计

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600573/tas6424e-q1-output-filter-design-for-line-out-only-operation

器件型号: TAS6424E-Q1

您好、TI 支持成员!

我知道、在大多数情况下、如果设计需要灵活使用场景、“线路输出“模式下使用的输出通道在输出滤波器中使用与“常规“通道相同的部分。

但是、对于始终在线路输出模式下使用以更大限度地减少失真/EMI 的通道、建议如何为其选择输出滤波器器件?

我假设、由于负载电流低得多、我们可以承受使用尺寸更小的电感器。 电感是否应该增加(并减小电容)至大约 680uH/10nF 以降低滤波器“Q"并“并避免在使用外部放大器 600 Ω 负载时滤波器响应出现峰值?  

此致、

Michał Kobuszewski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常情况下为 3.3uH+1uF、当 8 Ω 负载@20kHz 时、600 Ω 负载实际上并不大不同、两者都增加了大约 0.5dB。

    出于 EMC 目的、我们不建议使用过小的 C 值、我们发现它比 L 值更重要。 您可以考虑使用比通用 1uF 稍小的电容、因为线路输出模式的输出电流/功率要小得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shadow-san、

    感谢您发送编修。

    我有点担心转角频率附近的无阻尼振铃(我想使用 96kHz 采样频率)、但音频信号的带宽将受数字滤波器限制、没有任何元件能够激发这种谐振。

    祝你圣诞快乐,新年快乐!

    Michał Kobuszewski