This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV888:其他封装的发布计划

Guru**** 2767225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1600030/tlv888-release-schedule-for-other-packages

器件型号: TLV888

您好的团队、

何时会发布此器件的 SOIC 以外的封装(例如 SOT-23-5 或 SOT-5)?

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hori、

    数据表显示了计划的封装选项。  对于当前未发布的封装选项、 大多数选项预计将于 2025 年第一季度(某些选项为 2025 年第二季度)。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、艺术、

    它显示 2025 年、但我认为它尚未发布。 DBV 封装和 DRL 封装是否已推出?

    此致、
    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、

    抱歉、我想键入 2026。

    此致、艺术