This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:交叉电流要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601700/amc3311-cross-current-requirement

器件型号: AMC3311
主题中讨论的其他器件: AMC1311

大家好、我看到在该器件的设计应用中、要求通过电阻分压器实现小于 100uA 的电流。 我不明白为什么 AMC3311 元件会施加这种情况、这只是为了尽可能地降低电阻分压器中的功耗吗? 或者还有其他功能我看不到吗?

我认为、使用更刚性的分压器(更大的电流)可以确保芯片的输入泄漏不会导致电压测量出现误差。

image.png

 

谢谢您、
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter!

    从 AMC1311 的角度来看、唯一的限制是在 0-2V 输入上。  表 8-1 只是介绍了一个设计示例、其中我们放置了任意数字、以帮助尽可能地降低功率耗散并确定分压器电路中的电阻值。  如果您没有功率限制问题、只要在 AMC1311 输入端保持 2V MAX 输入电平、您就可以将 iCROSS 更改为您想要的任何值。