Other Parts Discussed in Thread: THS4508, TLV1872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: THS4508
主题: TLV1872 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、 
我目前正在为我的任意波形发生器 (AWG) 设计一款定制过流保护电路、非常感谢您的指导。 我随附了 TINA 仿真文件以供参考。
我的目标是检测分流电阻器上的电压并使用 THS4508 差分放大器来放大这个小的差分信号。 。 正输出 然后将 THS4508 馈送到中 两个 TLV1872 比较器 同时检测正过流和负过流状况。 (目前,比较器未包含在仿真中)
AWG 输出可以达到 500MHz (对于仿真,我使用了的测试信号 100MHz 时为 20Vpp )。 但是、在 TINA 中、我很难让电路按预期运行、尤其是使用差分检测。
非常感谢您的支持。
TEST.TSC