This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4508:未在 TINA 中获得 THS4508 的预期输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4508, TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1592723/ths4508-not-getting-the-expected-output-from-ths4508-in-tina

器件型号: THS4508
主题: TLV1872 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

image.png

我目前正在为我的任意波形发生器 (AWG) 设计一款定制过流保护电路、非常感谢您的指导。 我随附了 TINA 仿真文件以供参考。

我的目标是检测分流电阻器上的电压并使用 THS4508 差分放大器来放大这个小的差分信号。 。 正输出 然后将 THS4508 馈送到中 两个 TLV1872 比较器 同时检测正过流和负过流状况。 (目前,比较器未包含在仿真中)

AWG 输出可以达到 500MHz (对于仿真,我使用了的测试信号 100MHz 时为 20Vpp )。 但是、在 TINA 中、我很难让电路按预期运行、尤其是使用差分检测。

非常感谢您的支持。
TEST.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danidu、

    我正在调试您分享的 SPICE 仿真。

    我会在有更新时返回报告。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:
    对此有任何更新?
    我仍然无法使仿真正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danidu、

    我仍在调试仿真电路、因为我度假时不在办公室。

    我将为您处理更新。

    此致、

    Alec