This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:电路需要评估

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1602444/lm211-circuit-need-to-evaluate

器件型号: LM211

您好专家、

我们使用 LM211 来生成+12V 至–12V 的电路。

电路工作是按照前八位数据的要求,但最后一位我们期望信号保持在 0V ,但它下降到–12V ,一段时间后它回到 0V ,你能请检查电路.

temp.pdf 

waveform.png

此致、

库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    可以看到实际的比较器输入和输出吗? 特别是-in 和 output。 由于组合输出、很难看到哪个通道负责低电平。

    我看到输入和输出端有几个大型低于 uF 的电容器 — 两者都可以添加时间常数。 如果移除 C58 或减小 C55 和 56 的尺寸、会发生什么情况?