This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311S:INP 和 OUT 之间的失调电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0330S, AMC0211S, AMC0311S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593467/amc0311s-offset-voltage-between-inp-and-out

部件号: AMC0311S
主题中讨论的其他器件: AMC0211S、AMC0330S

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 AMC0311S 和 AMC0211S。

他们有一个问题,如果你能提出建议,我将不胜感激。

——

我想知道 INP 和 OUT 之间的失调电压。

根据相关线程、其最大值应为 250mV。

另一方面、最新的数据表图 7-2 描述为 150mV。  

此规格是否已更新?

哪一个是正确的 250mV 或 150mV?

您还能提供 INP 和 OUT 之间的失调电压分布图。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    此规格已从 250mV 更新为 150mV。 实际上、我们预计在室温下会有 60mV 的电流、但该非线性区域的性能并不明确。  

    对于希望实现更小失调电压的客户、可以按照数据表中的说明对 REFIN 引脚施加 150mV 的失调电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    我知道输入和输出之间的最大失调电压为 150mVmax。 它被升级了。

    我将与客户分享。

    顺便说一下、AMC0211S 尚未发布。

    您能告诉我它将在什么时候发布吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我还有一个问题。

    根据右侧图 8-2、线性输入电压范围为 0.15V

    意味着当 150mV 输入到 REFIN 时、线性输入电压应介于 0V 之间。

    这种理解是否正确?   

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    客户还有其他问题、请告知吗?

    ーーー μ s

    如果 REFIN 短接至 GND2、当输入为 500mV 时、输出是否会为 500mV±? mV?

    我想确认输出电压是否具有±Ω? 线性输入电压的 MV 失调电压。

    顺便说一下、ADuM3190 模数转换器的数据表指出、如果输入为 500mV、则输出将为 500mV±200mV。

    我想将其与 AMC0311S/0211S 的规格进行比较。

    ——

    感谢您的观看  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    当 REFIN 为 150mV 且 Vin = 0V 时、VOUT = 150mV、这将视为相对于 REFIN 为 0V。  

    当 REFIN 短接至 GND2 且 Vin = 500mV 时、输出将为 500mV(+/-相关误差源)。  

    当 REFIN 短接至 GND2 且 0V < Vin < 150mV 时、输出将~150mV、直至 Vin > 150mV。 实际上、在 Ta = 25C 时、我预计会更接近~65mV、而不是指定的 150mV。  

    如果需要完全在 0V 下运行、客户可以考虑 AMC0330S/R 并牺牲部分输入电压范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的回复、很抱歉您的回复太晚。 我在度假。

    [引用 userid=“280121" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1593467/amc0311s-offset-voltage-between-inp-and-out/6146396 ]当 REFIN 短接至 GND2 且 0V < Vin < 150mV 时、输出将~150mV、直至 Vin > 150mV。 实际上、在 Ta = 25C 时、我预计会更接近~65mV、而不是指定的 150mV。  [/报价]

    让我确认一下。

    当输入信号大于 150mV 时、输出是否为 Vin + 150mV?

    当 REFIN 短接至 GND2 且 Vin = 500mV 时、输出是否 为 500mV (+/–150mV)?  

    如果是、我们可以假设输出失调电压小于 ADuM3190 的失调电压。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    否、在输入信号大于~150mV 之前、输出可能会为 150mV。  

    一旦输入信号大于 150mV、输出就会线性跟踪、并且输入失调电压规格将是相关的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    一旦输入信号大于 150mV、输出就会线性跟踪、并且输入失调电压规格是相关的。  [/报价]

    我知道当输入电压为 500mV 时、输出电压将为 500mV +/–1mV。

    这种理解是否正确?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    一般来说、这是正确的。 由于增益误差等其他误差源、输出电压可能为 500mV >+/–1mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    谢谢你的答复,对不起,由于我的新年假期延迟答复.

    这是正确的。 由于增益误差等其他误差源、输出电压可能为 500mV >+/–1mV。  [/报价]

    我了解、

    这一数值比 ADuM3190 要小得多。

    强烈建议进行更换。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi