This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:差分输入和接地

Guru**** 2771045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1602534/amc1350-differential-input-and-grounding

器件型号: AMC1350

您好、

我看到了几个有关这个主题的问题、但我仍然没有找到明确的答案来解决我的具体疑问。

放大器输入端有一个差分电压、我不知道如何将 GND1 连接到何处。

这是我当前的原理图(请参阅随附的)。

如有任何反馈、我们将不胜感激。

此致、
费德里科·菲洛索米

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    已在原理图中正确连接 GND1 连接。  通常、GND1 连接需要连接到 VINN 引脚、以建立输入的共模。  如果 VINP/VINN 引脚与检测电阻之间的布线较长、最好将 GND1 引脚连接到检测电阻附近、以帮助实现抗噪性能。

    谢谢。