This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181:通过低通滤波器实现输出稳定性

Guru**** 2771045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603639/ina2181-output-stability-with-low-pass-filter

器件型号: INA2181

它可能关心的对象、

在我们的低侧电流检测设计中、我们将低通输出滤波器 (1k/1uF) 放置在放大器的输出端。 请参阅下面的原理片段。

这种电路配置下的放大器稳定性是否存在任何问题?

谢谢!

布兰尼

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brani:

    担心稳定性、请参考输出阻抗与频率间的关系图。 这样您就可以了解为了保持稳定性、需要多大的隔离电阻器尺寸。 (如果容性负载保持在 DS 中的规格以下,则不需要隔离电阻器)。

    从下图中、我们可以看到、为了在整个频率范围内保持稳定性、最小隔离电阻约为 500Ω(对于 A3 版本)。 因此、您的滤波器组合应该起作用。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    新年快乐!

    非常感谢您的快速答复!

    虽然答案是伟大的,对我有用,我不确定我很明白的数字 500 欧姆是从哪里得出的? 下图显示了频率高达~3kHz 时的 0.5 Ω 电阻器。

    为了清晰起见、您能否提供更多详细信息?

    谢谢!

    布兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brani:

    如果频率上升到 3kHz、则说明正确。 如果您要支持所示整个频带(高达 1MHz) 的)的信号、此时 500Ω 是必要的。

    BR、

    Holly