This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684Q1EVM:Book 0x64

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604159/tas6684q1evm-book-0x64

器件型号: TAS6684Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS6684-Q1

您好:

我正在为 TAS6684-Q1 开发一个驱动器。 在使用 GUI 和 EVM 时、我在 i2c 输出控制台上看到有大量写入 Book 0x64 的 Page 1。 我希望了解更多关于书 0x64 和这些写的内容,因为我似乎找不到任何关于书 0x64 的文档。  在初始化 TAS6684 时、我的驱动程序是否需要对 Book 0x64 执行这些相同的写入操作? 我附加了 i2c 控制台输出的屏幕截图。

谢谢!

Screenshot.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     在初始化 TAS6684 时、我的驱动程序是否需要对 Book 0x64 执行这些相同的写入操作?

    是的、请写入所有寄存器。

    他们将解决一个在很晚阶段发现的问题。 DSP 可能会在上电期间卡住、不会输出音频。 脚本可以避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您是否能够提供关于 Book 0x64 和那些写入的任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio、

    这是我们必须遵循 GUI 的内容。 这些是 DSP 固件代码、我在文档中没有详细信息。

    Dylan