This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:比较器仿真问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1604470/tlv1805-problem-with-a-simulation-of-a-comparator

器件型号: TLV1805

您好:
我在使用 TLV1805 的 PSpice TI 的库存模型进行仿真时遇到了一些问题。

我不知道我在做什么错。 我在一些应用中希望将该器件用于具有自定义迟滞要求的隔离式数字输入、因此我想从基本仿真开始。

这是原理图、我也会将其附在此处。
image.png
其中瞬态分析的输出如下:
image.png

我期望的是数据表中提供的值:
image.png

 

您能帮助我了解我在仿真中遇到的问题吗?
tlv1805.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Roosbel、

    仿真可能会尝试找到稳定的线性工作点。 它锁定到那个假点。 尝试使用零初始值运行。 此外、应确保所有连接均已连接。 在同一根电线(节点)上、黄色和灰色曲线应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roosbel、

    将“1M"更“更改为“1MEG"。“。 工作正常...

    1M 或 1m 均为 1 毫欧。 Cadence 不区分大小写。

    0.5m Ω 源阻抗的“1m"反馈“反馈电阻器完全覆盖输出。