This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:阻抗问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1605005/ina148-impedance-question

器件型号: INA148
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

您好、我们决定将 INA148 与一起用作 AD8479 数据表和产品信息| Analog Devices 的替代产品。
目前、我们设计使用 2 个 200k 的上拉电阻器。 每个 INA148 输入一个、 一个连接到+13.5V、另一个连接到–13.5V。
INA 由相同的电源轨供电:Vs+:13.5V、VS-:–13.5V、如下所示。
image.png

这些电阻器用于线路检测功能。  
我们需要担心的是、200k Ω 的电阻器是否会影响 INA 的行为。 我们的主要问题是影响输入阻抗的情况不匹配。
您能为我们提供一些与这种情况相关的意见吗?

此致、
David Condor

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    由于失配不是信号路径中源阻抗的差异、因此 CMRR 和传递函数不会受到显著影响。

    下面是一些 TINA-TI 仿真、其中显示了具有和不具有上拉/下拉电阻的传递函数和 CMRR、这些电阻在最坏的情况下具有 1%的容差失配(一个是 202kΩ、另一个是<xmt-block2> 198kΩ</xmt-block>)。 198kΩ。

    • 输入电压为–5V 和 5V 时的输出电压(无上拉电阻):
    • 输入电压为–5V 和 5V 时的输出电压(使用上拉电阻器):
    •  CMRR(无上拉电阻):
    • CMRR(带上拉电阻):

    不过、这些仿真是使用输入端的理想电压源完成的。 您需要考虑的是 输入电压源的驱动强度。 如果源极具有低阻抗、则大部分偏置电流将直接流入源极、电阻器之间的 不匹配不会导致显著误差。 如果源端具有高阻抗、则包含上拉电阻器会引入更高的误差。

    如果您知道电路的其余部分、您可以 像我上面所做的那样使用 TINA-TI 进行仿真 、或使用 PSpice for TI 进行仿真、您可以 在此处的 “设计工具和仿真“下找到指向 INA148 的 SPICE 参考设计和模型的链接。 它将能够仿真电路中引入的任何误差。

    请注意、对于线路检测、是否会存在一种 VIN+将被上拉至 13.5V、VIN-将同时下拉至–13.5V 的状态、因此差分放大器的差分电压为 27V? 如果是、将受到器件输出限制的限制。  

    此致、

    Taylor Allan